This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF7s 链接(5)

Guru**** 2766285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846704/dp83822if-dp83822if7s-link-5

器件型号:DP83822IF

您好!

请告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。

我们收到一个响应、即当电源已接通且应用了复位时、从复位释放开始的链路时间应小于1s。

请告诉我如何缩短1秒。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有时间瞄准? 如果是、约束条件是什么? 请详细说明您要查找的内容吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题、请在有新信息时重新打开一个新主题。

    谢谢、

    Vibhu