This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:输入类型

Guru**** 2515655 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851166/ds280mb810-input-type

器件型号:DS280MB810

您好!

DS280MB810是否支持1.25Gbps CML 和10G CML 输入和输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS280MB810具有 CML 输入和输出、支持1.25Gbps 和10Gbps 数据速率。 此外、DS280MB810还具有可调节 Rx EQ 设置和可针对相关数据速率进行调整的带宽。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    DS280MB810集成了220nF 电容器。 具有50 Ω 内部端接。 这意味着我们将能够传递频率内容大于100KHz 的信号。 1.25G 和10G 数据速率频率成分和编码远高于100KHz。 总之、您应该能够将 DS280MB810用于1.25G 或10G 应用。 请注意、在这些数据速率下、DS280MB810不会有太多的增益、但在这些较低频率下不会有太多的损耗。

    此致、Nasser