This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:ESD -接触放电 IEC61000-4-2

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851070/tiol111-esd---contact-discharge-iec61000-4-2

器件型号:TIOL111
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我想检查 IEC61000-4-2的无源电平。 电平为+/-4500V。EN=TX=HIGH 的意思是打开低侧 FET。 为什么开启低侧 FET 的情况比其他情况更弱? 我想、如果低侧 FET 导通、内部二极管可能会损坏? 请给我建议。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您的想法是正确的。  在没有这种情况下、来自 ESD 冲击的所有电流都将流经上图所示的齐纳钳位二极管。  不过、如果低侧驱动器处于活动状态、部分 ESD 电流可能会流经驱动器(二极管和 FET)、因为这是一条到接地的低阻抗路径。  这些组件承受 IEC ESD 冲击能量的能力较低、比 ESD 钳位更快发生故障。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    最大