This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:可用作 CML 输出转换器的直流耦合 LVPECL 输入?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, SN65LVDT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851182/sn65lvdt101-can-be-used-as-a-dc-coupling-lvpecl-input-to-cml-output-translator

器件型号:SN65LVDT101
主题中讨论的其他器件:SN65CML100

您好!

我看到 SN65LVDT101是唯一集成了110 Ω 端接电阻器的器件。 它是否可以用作下图中的 LVPECL 驱动器? 或者、是否还有其他解决方案适用于 LVPECL 转 CML (1.25Gbps)? 我的客户喜欢直流耦合输入和集成终端。 我还将介绍 SN65CML100。 对于该器件、输入端是否需要将50欧姆电阻下拉至 VCC-2V? 对于3.3V 上拉电源、我认为其纹波不会影响信号完整性、因为它是共模噪声。 正确吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65CML100可用作 CML 输出的 LVPECL 输入