This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86 IBIS 模型

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850150/sn65dsi86-ibis-model

主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好~

我们使用的是 SN65DSI86桥接芯片。 使用 IBIS 文件尝试仿真信号质量。

该规范定义了用于预加重设置的主链路。 但 IBIS 文件未找到该项目。

请帮帮我。 IBIS 文件将不具有预加重功能。

 

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    遗憾的是、IBIS 模型不提供预加重功能。 它仅提供摆动功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我们的客户 已在 SN65DSI86规范中找到每种强调设置。

    他们希望进行相关的信号仿真。

    我该怎么做?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我们的客户 已在 SN65DSI86规范中找到每种强调设置。

    他们希望进行相关的信号仿真。

    我该怎么做?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    遗憾的是、IBIS 模型不支持预加重、您无法使用当前模型对其进行仿真。

    谢谢

    David