This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:设计审查

Guru**** 2517390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850776/tpd4e1u06-design-review

器件型号:TPD4E1U06

您好!

请告诉我连接到引脚的其他反极性信号。

即、连接到引脚1和3的负信号以及连接到引脚6和4的正信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPD4E1U06是一款单向器件、工作电压为5.5V、以接地为基准。 如果我理解正确、您会问您是否可以将负信号连接到引脚1和3。 不建议这样  做、因为在正常运行时、它只能承受大约-0.5V 的负电压。

    对于器件、帽子可以承受负信号、您可能需要考虑 TPD4E1B06

    谢谢、

    OBI