This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:ESD122

Guru**** 2880540 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850731/esd122-esd122

器件型号:ESD122

根据数据表、您已经提到此器件适用于 PCIe 接口。 但您没有获得任何 PCIe 应用的参考图。 在使用 ESD122为 PCIe 提供 ESD 保护时、需要考虑哪些要点。 并为 PCIe 的 ESD 保护提供其他最佳替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krishnadevan P、

    感谢您提出问题。 通常、需要考虑的关键点是 ESD122的电压电平和电容

    电容- ESD122是一款低电容器件、用于要求高达10Gbps (每条线路) B/W 的应用、因此这意味着它非常适合为 PCIe 上的单个信号线路提供足够的带宽。  数据  表中提供了插入损耗图 。一些备选低电容器件为1通道- TPD1E01B04 和4通道 TPD4E02B04

    电压电平(Vrwm-工作电压) - ESD122的最大 工作电压为3.6V 、因此这也适用于 PCIe

    有关 这两个项目的更多详细信息 、请参阅  我们的接口保护资源页面、如果您有任何其他问题、请随时告知我。  

    https://training.ti.com/getting-started-interface-protection