This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML:5962-7802005M2A

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848076/ds26f32mqml-5962-7802005m2a

器件型号:DS26F32MQML

我们一直在 RS422线路接收器的设计中使用 TI 的 IC 5962-7802005M2A (DS26F32ME)。 数据表指出 IC 具有失效防护 I/O 关系。 请您确认这一点。 随附数据表以供参考。

此外、在测试过程中、观察到、当 IC 的输入端未连接上拉和下拉电阻时、我们会收到垃圾数据。 请您确认是否必须使用上拉和下拉电阻器? 使用备选(外形拟合功能) IC 5962-7802001M2A (26LS32M)时、该电路无需上拉和下拉即可工作(如 MIL 数据表5962-78020中提供)。 请尽早澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、

    数据表意味着差分输入引脚上有一个下拉电阻。  遗憾的是、几乎没有其他信息。

    我需要做一些研究、看看我是否可以找到一些有助于澄清这一点的输入原理图或其他信息。

    您能否提供输入偏置和端接?   这可能对分析很重要。  您是否有2个原理图?  一个具有输入偏置、另一个没有?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道、由于失效防护操作将引脚保持在高电平、是否有任何内部上电功能? 如果是、使用的内部拉电阻值是多少?

    请考虑在处理您的澄清时出现的延迟。 请查找随附的所需原理图。 IC 在没有上拉和下拉电阻器的情况下使用、我们会获取随机的垃圾数据。 请确认上拉/下拉是否是忠实应用所必需/必需的。 尽管类似的 MIL 级 IC 5962-7802001M2A 在没有上拉/下拉的情况下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道、由于失效防护操作将引脚保持在高电平、是否有任何内部上电功能? 如果是、使用的内部拉电阻值是多少?

    请考虑在处理您的澄清时出现的延迟。 请查找随附的所需原理图。 IC 在没有上拉和下拉电阻器的情况下使用、我们会获取随机的垃圾数据。 请确认上拉/下拉是否是忠实应用所必需/必需的。 尽管类似的 MIL 级 IC 5962-7802001M2A 在没有上拉/下拉的情况下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图。

    我仍在搜索输入原理图。  遗憾的是、它们可能不再可用。

    您使用了什么外部偏置来使其正常工作?

    您能否提供输入的一些示波器截图?  非使用外部失效防护偏置时的性能。

    当您收到垃圾数据时、总线是否浮动、您希望故障保护低吗?   请提供错误数据捕获的范围截屏。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、

    我能够找到输入等效原理图。

    两个输入都有到 VCC 的3.2K 上拉电阻器、而 IN-有一个非常小的下拉电阻器到接地、以产生较小的 VID。  这将在两个引脚都悬空时创建逻辑0输出。

    该输入结构不是用于失效防护实现、而是用于处理浮动、开路或未使用的输入。  这是第一页上的特性项目符号所表示的。

    正确的失效防护操作将需要外部偏置。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水