This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:总线电压问题

Guru**** 2750185 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1429, THVD1450, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848382/sn65hvd3085e-bus-voltage-issue

器件型号:SN65HVD3085E
主题中讨论的其他器件:THVD1550THVD1429THVD1450THVD2450

您好!

我们在其中一个航空控制器上使用该芯片。

我们的两个控制器出现了问题、其中总线在传输数据、但电压电平小于1V、导致电路板发生故障。

当我们更换收发器 IC 时、控制器再次开始工作、没有遇到任何问题。

我们无法找到这一问题的根本原因。 你能帮个忙吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manushi、您好!

    芯片在运行过程中是否可能损坏? (由于数据端口从外部连接到 PCB、因此通常会成为耦合瞬变的受害者。)

    当出现我们可以查看的问题时、您是否碰巧捕获了任何信号波形?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manushi、

    您对此问题是否有任何更新?  是否已解决?  如果没有、您是否有机会查看我的上述评论?  请告诉我们如何提供帮助。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我们丢失了该部件、因此无法捕获波形。 但我们还有另一个具有类似故障的部件。 我将附上这些屏幕截图。  

    不过、该器件的短路电压为5V。我将该器件放在另一个电路板上、以确保它不是电路板问题、但仍然没有5V  

    您能帮助我们了解到可能发生了什么错误吗?  

    IC 的引脚6上的电压为200mV、引脚7上的电压约为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以分享芯片使用原理图、可能会有所帮助。  不过、根据波形、我认为引脚6上的接地泄漏可能会增加、这会导致驱动器在驱动高输出电平方面遇到一些困难(由于负载增加)。  这是常见的电气过载故障机制、它本身是 RS-485总线常见的故障类型、因为它们会受到连接器端口或电缆上可能引起的瞬变和故障的影响。

    这种损坏最常见的原因是瞬态过载、如静电放电。  在这种情况下、您可能需要使用集成了更高级别 ESD 抗扰度的收发器。  一个 P2P 示例是 THVD1550或 THVD1450 (如果需要3.3V 的工作电压)。  要获得更高水平的瞬态抗扰度、您可以使用 THVD1429。  或者、另一种选择是使用 SM712等外部 TVS 二极管进行保护。

    如果存在通信线路短接到高压电源的风险、则保护收发器可能会更加复杂一些。  在这种情况下、最简单的解决方案通常是使用额定支持高电压故障的器件、如 THVD2450。  或者、可以使用 PTC 保险丝等组件以分立方式实现高压保护。  本参考设计中提供了一个实现示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-060027

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到、如果根本原因是引脚6损坏、您可以通过检查引脚的输入泄漏电流并将其与数据表中的总线输入电流规格进行比较来验证。  最简单的方法是向引脚施加已知电压并使用电流表来测量电流。  或者、如果您没有电流表、则可以通过电阻(如1kOhm)施加电压、并根据电阻两端的压降计算电流。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 的详细回复。 我将测量泄漏电流。 请查看随附的原理图。  

    谢谢、

    Manushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manushi、

    感谢您提供原理图。  总的来说、这对我来说是可以的。  不过、我发现 J3端口上没有保护电路、因此在我看来、此问题最可能的根本原因仍然是由于连接器/电缆耦合的应力而损坏接口引脚。

    最大