This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 SN75DP159两个器件之间的差异。

Guru**** 2929530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850961/sn65dp159-sn65dp159-sn75dp159-difference-between-the-two-parts

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: SN75DP159

您好,

我们关注的是 SN65DP159。

有助于检查问题、65DP159和75DP159之间的差异是否仅限于温度? 我已经检查了数据表、但不确定。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65DP159器件的额定工业工作温度范围为–40°C 至85°C

    SN75DP159器件可在0°C 至85°C 的扩展商业级工作温度范围内运行

    谢谢

    David