This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:眼图问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848862/tmds181-eye-diagram-problem

器件型号:TMDS181

我们的一款产品使用 TMDS181作为信号处理的输出端口。
当前产品的眼图测试失败。

1.PCB:

我们的产品实际上使用 DVI 连接器。 TMDS181的输出通过一个 PCB 电路连接到 DVI 连接器。下面是 TMDS181的一部分的 PCB 布局。

差分线 TX2的眼图最差(上图中的黄色线)。
根据 PCB 制造商提供的测试报告、差分特性阻抗为93.8欧元。 6欧姆的阻抗偏差是否是导致这种眼图的原因?

产品的输出眼图:

DVI 输出插座后的眼图如下(测试过程中,除差分线路上的 DVI 插座外的所有组件均已卸下):

 

TMDS181芯片的输出眼图:

为了消除 PCB 阻抗的影响、在测试 TMDS181输出眼图时、我移除了与 TX2引脚对应的 PCB 导线、并将两条3mm 长的引线直接焊接在 TMDS181芯片的 TX2输出引脚上。  
然后将两个50欧姆电阻器分别连接到3.3V (2 100欧姆并联)、以满足 DVI 眼图测试(模拟接收器50欧姆上拉电阻器)的要求。 测试 PCB 照片和眼图如下所示:

 

TMDS181输入的眼图:

TMDS181输入信号来自同一 PCB 上的另一个芯片。 时钟为162MHz、数据为1.62GHz、因此 TMDS181处于重定时器模式。 TMDS181输入端子的眼图取自 TMDS181芯片、然后在输入端子的 PCB 布线上焊接了两个50 Ω 上拉电阻器。 该图如下所示:

 

6.当前问题

芯片输出眼图中的振铃是否是由我焊接的3mm 引线与阻抗不匹配这一事实引起的?

 

PCB 布局可能是产品异常输出眼图的关键问题。

为了满足差分线等距要求、有必要增加 s 型接线、但这可能会影响阻抗匹配。

阻抗匹配和信号线等长、哪一项更重要?

您能帮我进行 PCB 的阻抗设计吗? 非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会发送原理图和布局以供查看? 从图中可以看到、从 TMDS181的输出端到连接器时、TX2不会保持差分。

    为了改善输出端的眼图、您是否尝试过不同的 TX 预加重设置?

    有关 HDMI 设计布局指南、请参阅此应用手册。

    e2e.ti.com/.../8358.Texas-Instruments-HDMI-Design-Guide.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回答。

    我可以向您发送工程图。 我的电子邮件地址:elenwq@163.com

    请告诉我您的电子邮件地址或向我发送电子邮件。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了布局文件请求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的电子邮件和建议、非常感谢!

    我还有一些问题。 我已回复您的电子邮件。

    请帮我再次回答、谢谢!