This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:询问 TMDS181规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850905/tmds181-asking-for-the-tmds181-spec

器件型号:TMDS181

大家好、

客户正在使用 TMDS181。 但是、它们的序列时序不同。  

TD1是否有任何问题、是370us? 时间越长、应该越好?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    只要 OE 在 VCC/VDD 稳定后以最小100us 的时间变为高电平、VCC 和 VDD 之间就没有时序要求。

    谢谢

    David