This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:将 TLK105替换为 DP83822后、TX_CLK 不能正常工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848269/dp83822h-tx_clk-doesn-t-work-after-replacing-tlk105-by-dp83822

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TLK105

您好!

我的客户在其电路板上将 TLK105替换为 DP83822、即 TLK105与 AM572x 配合使用。
然后,他们在更换后发现 DP83822的 TX_CLK 引脚上没有输出时钟。
在本例中、您看到了哪些问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您是否遵循了本文档中的说明?  https://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经发送了文档、他们现在正在检查。
    但是 、他们应该检查什么不是时钟 TX_CLK 问题?

    此外、他们还想 知道运行 TX_CLK 需要哪些寄存器配置。
    您能告诉我们 应该配置哪个寄存器吗?

    此致、
    OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户发现这 可能 是由于主机处理器的内部 PU/PD 导致的自举配置错误所致。
    请稍等片刻。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 是由于主机处理器的内部 PU/PD 导致的自举配置错误所致。
    我想关闭这个线程。

    此致、
    OBA