This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MAC 阻抗控制

Guru**** 2943190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850639/dp83822i-mac-impedance-control

器件型号:DP83822I

大家好、

DP83822I 数据表中提到了 MAC 阻抗控制。 没有关于这些阻抗控制的进一步说明。 我们是否可以使用该寄存器设置数字输出引脚的端接电阻、从而匹配 PCB 布线阻抗? 此外、串联端接电阻器是否集成到 DP83822I 中? 如果是、这是否意味着无需在 DP83822I 输出引脚和 MAC 之间添加额外的串联端接电阻器?

此致、

Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoran、

    应使用 MAC 阻抗控制来匹配您正在使用的 PCB 布线阻抗。 串联端接仅在 RX 线路(传输线路)上。

    您无需在 RX 线路上添加额外的串联电阻器。