This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:具有 DP83620的光纤

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850605/dp83620-fiber-with-dp83620

器件型号:DP83620

我们目前正在使用 TI DP83620 Phy 芯片在我们的三相仪表之一中通过铜缆进行以太网通信。

现在对同一仪表通过 OFC 进行以太网通信有了新的要求。 我们目前也在发展这种技术、如果您能够清除我们的一些问题、这将大有帮助。

我们为我们的应用选择了业界通用 SFP 收发器。 为了耦合 SFP 和 DP83620的 Tx 和 Rx 线路、我发现不同类型的驱动器和接收器将具有不同类型的耦合机制。 虽然我们使用的大多数 SFP 收发器都具有与交流耦合电容器耦合的 LVPECL,但我们无法找到 DP83620中使用的驱动器和接收器类型的详细信息。 您能否详细介绍一下它们、如果可能、还能提供相同的应用手册?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    请参阅数据表中的图9-2。

    DP83620具有一个 CML 驱动器和一个 LVPECL 接收器。  

    您可以在发送和接收线路上使用交流电容、但请确保遵循发送侧的 CML 终端和接收侧的 LVPECL。