This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE504:未使用的 TX 和 RX 引脚

Guru**** 2912870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848168/sn65lvpe504-unused-tx-and-rx-pins

器件型号:SN65LVPE504

您好!

我想测试单通道 PCIe。 我有 SN65LVPE504 4通道 PCIe 转接驱动器。 其他未使用的6个引脚会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其保持打开状态、但这些通道仍处于打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我可以接地吗? 该连接会导致我们的 x1信道通道出现任何问题?

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将其保持打开状态、这些已排队的通道将处于空闲模式