This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:支持 CM 至 CM 第1代3米和5 amper 电流电缆

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847351/tusb1044-support-cm-to-cm-gen1-3-meters-and-5-amper-current-cable

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB211

尊敬的 TI 专家:
   您能帮我检查原理图吗? 该项目需要支持 CM 到 CM Gen1 3米和5 amper 电流电缆。 TUSB1044是否需要 PD 控制器? AUXP/AUXN 能否直接连接到 A8/B8?e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在此应用上实现 DP 交替模式、则是、但 Type-C 应用并不总是需要 PD 控制器。 在原理图中、您似乎已将 TUSB1046A 的 Type-C 连接器侧和 TUSB1046A 的 DP 侧短路。 TX1p/n、TX2p/n、RX1p/n、RX2p/n 应连接到 Type-C 连接器。 RX1p/n、RX2p/n 应采用330nF 的交流耦合。 DPxp/n 应连接到 DP 视频源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 专家、

    感谢您上次的回复、有一些问题可供回答。

    e2e.ti.com/.../7701.design1.pdf

    参考附件的原理图设计。

    TUSB1044 IC 的(4、5、7、8、11)引脚分别具有2个组件、是否有助于确认最终选择。 其次、是否需要分离上拉电阻器或更换电阻器? 如果需要保留、则会在 SMT 上结束。 包括 IC 其他(2、3、14、17、21、 22、23、29、32、35、 38)通过了如何实现 CM 到 CM 3m /第1代(用于数据传输和 DP 信号传输)测试。 一个是(24、25)引脚和(26、27)引脚、无论您需要直接连接还是保持当前连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我提供更多评论之前,您能描述所需的应用程序吗? 这是否应用于电缆中? TUSB1044任一侧是否有两个 Type-C 连接器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 专家、

    我们的公司在电缆上使用、制造了 CM 型转 CM 型3M/5A/Gen1标准、使用贵公司的信号补偿芯片、帮助确认原理图上的配置如何设计、可帮助在 pdf 中识别。 谢谢!e2e.ti.com/.../7266.design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044 4电平输入引脚(2、3、4、14、17、29、32、35、38)应遵循数据表中的表1、以实现不同 EQ 设置的正确电平。 此外、USB 2转接驱动器应使 DP/M1和 DP/M2短接、请参阅 TUSB211数据表的布局部分以供参考。