This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:16XCLK 信号

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850742/tir1000-16xclk-signal

器件型号:TIR1000
主题中讨论的其他器件:MAX232TL16C550D

大家好、我使用 TIR1000I 来连接 PC UART (在 TIR 之前设置 MAX232)、在另一侧使用微控制器、但我需要经常更改波特率。 在 PC UART 侧、我没有微控制器、因此在16XCLK 引脚中、我可以设置晶体示波器、但波特率是固定的。 是否有任何使波特率可设置的想法?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL16C550D 是否适合您?

    该器件具有一个 Baudout 引脚、可提供通过 DLL/DLM 寄存器设置的16倍波特率。

    谢谢、

    -Bobby