This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:NC 引脚连接

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850798/sn65lvcp22-nc-pin-connection

器件型号:SN65LVCP22

大家好、

对于客户兼容的设计、他们能否通过 R=100 Ω 将 NC (引脚8)连接到逻辑高电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚不会连接到器件中的任何元件、因此可以将它们保持未连接(悬空)或将它们连接到直流电位。

    谢谢

    David