This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:反极性保护-与保险丝协调的 TVS 二极管

Guru**** 2925690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849060/tpd2e2u06-q1-reverse-polarity-protection---tvs-diode-coordination-with-fuse

器件型号:TPD2E2U06-Q1

您好!  

我有一个电池与保险丝串联、后跟一个用于反极性保护的 TVS。  

例如、当我反向连接电池时、保险丝在40A 时熔断需要10ms。

如何协调 TVS 和保险丝、以便在电池反转时、即使在 TVS 在40A 时损坏之前、保险丝也会熔断?

数据表中没有指定正向偏置中 TVS 的功率耗散。  

TVS 在传导的正向方向上处理多大的功率? 考虑到熔丝40A 所需的时间为10ms、如何计算 TVS 热损坏所需的时间?

谢谢、

Subbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件无法实现这一点。 它是一种 ESD 二极管、无法处理比数据表概述更长的瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认一下、

    您说的是、TVS 不能与保险丝一起用于反极性保护、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是该器件。 我建议使用 SMB 或 SMC TVS 器件来处理较长的瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。