This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:散热焊盘悬空的含义

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850625/tvs3301-meaning-of-thermal-pad-floating

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TVS1401

您好!

我对 TVS3301和 TVS1401的散热焊盘有疑问。

两个数据表都说散热焊盘必须悬空。
这是否意味着散热焊盘不能焊接到 PCB 上的任何位置?
还是必须将其焊接到 PCB 焊盘上、但该焊盘与任何其他区域隔离、仅用于机械性能?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以进行焊接并在技术上工作、但最好将其焊接到隔离的铜焊盘上。 从技术上讲、您的热性能也会更好、但这是一个浪涌器件、浪涌通常发生得非常快、以至于大多数热量仅在裸片本身中消散。