This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:接口论坛

Guru**** 2752915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850210/dp83867is-interface-forum

器件型号:DP83867IS

重复我之前的问题 、因为我在国外处理客户时线程已关闭。

注:我当然已经看过评估板,并且按照我所知的那样设计。

你好。 我们购买了 DP83867ISRGZ 作为以太网物理层。 与它的串行通信工作正常(我们每次写入后都进行读取以验证)、并且它成功地接收25MHz 时钟(检查时钟输出引脚以验证)、问题是当我们将以太网电缆从它连接到计算机时、两者都未检测到另一个、 计算机未检测到任何已连接的设备、并且 phy 没有响应(clk_ctrl)。 我们将以下乙醚引脚1和2连接到变压器(H1102NL)、并从那里连接到 DP83867ISRGZ 的引脚1和2。 乙醚引脚3和6连接到变压器(H1102NL)、并从那里连接到 DP83867ISRGZ 的引脚4和5。 这是正确的连接吗? 数据表不清楚是否有任何以太网对可在 DP83867ISRGZ 上用作 Rx 至 TX。 此外、是否有任何可能导致 ethernet 故障的自举故障? 我们已经准备好修复 GPIO0搭接以使串行接口正常工作、我们也准备好确保清除地址0x0031的位[7]、因为 Rx_Ctrl 被绑定到无效电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您能否向我们发送原理图以供审核?

    我很难将连接可视化。

    当您说计算机无法识别连接的设备时、是否将 MAC 连接到 PHY 的 xMII 并发送 ping?

    或者、您只是查看链接状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

    T2是我连接到以太网电缆的连接器,每个引脚都连接到以太网电缆中的同一引脚(T2-1连接到以太网电缆-1,T2-2连接到电缆...)

    计算机不识别我的意思是,当我从计算机连接到主板时,计算机不报告任何连接到它的情况,因此无法发送 ping,因为只有在检测到连接时才可能这样做。

    DS83867不响应 I2C、clk_out 引脚输出它接收到的25MHz 时钟、因此我知道它是正确加电的、不会卡在复位中

    (最初出现了上述消息中描述的自举问题、导致 I2C 接口无法正常工作、但已解决此问题)