This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:用于测试报告的 DP83825I EVB

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83825EVM, TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847760/dp83825i-dp83825i-evb-for-test-report

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825EVMTPS23861TPS2388DP83825

你(们)好

是否有适用于 LAN SI 的 TI 以太网 PHY DP83825I EVB 测试报告可供使用?  

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅网站上提供的 DP83825EVM。

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    链路 DP83825I EVB 没有 SI 测试报告!  

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您正在寻找 UNH 报告、则可以在 NDA 下共享该报告。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    我在 TI 网站(TPS23861和 TPS2388)上仅找到两份 UNH-IOL 测试报告。
    如何获取 DP83825的测试报告? 给我一个消息? 或者...?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您应该已收到有关此问题的电子邮件。 如果您尚未与我联系、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    我 以前没有收到有关 DP83825I EVB SI 测试报告的电子邮件。 请再次向我提供。 非常感谢!