This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:与 DP83630有何区别?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849681/dp83640-what-is-the-difference-from-dp83630

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:DP83630

您好!

 您能告诉我 DP38640和 DP83630之间的区别吗?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    DP83630采用 QFN 封装、DP83640采用 QFP 封装。

    如果您没有其他问题、请关闭此主题。

    谢谢!

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

     这是否意味着功能相同、但只有封装不同?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 DP83630外形更小巧。  

    如果您认为您的问题已得到解决、请关闭此主题。  

    谢谢!

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    谢谢!

    肯什