This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-SX 和/或1000BASE-LX 兼容性

Guru**** 2430070 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850155/dp83869hm-1000base-sx-and-or-1000base-lx-compability

器件型号:DP83869HM

您好!

 DP83869HM 数据表提到它与1000BASE-X 兼容、这是否包括1000BASE-LX 和1000BASE-SX 兼容性?

如果我理解正确的话、"1000BASE-X"只是光纤千兆位以太网的行业名称、包括1000BASE-LX、1000BASE-SX、1000BASE-BX10、1000BASE-LX10等

我之所以询问、是因为我想知道我是否可以将 DP83869HM 与表示"1000BASE-LX 和1000BASE-SX 兼容"的光学收发器结合使用

此致、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    你是对的。 1000BASE-X 包括适用于 DP83869HM 的1000Base-LX 和1000Base-SX。  

    如果您没有其他问题、请关闭此主题。

    谢谢!

    Cecilia