This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:正在查找有关器件结温的信息。

Guru**** 2870360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849050/pca9554a-looking-to-get-the-information-about-the-device-junction-temperature

器件型号:PCA9554A

数据表显示器件工作环境温度最高可达85°C、但未提及最高结温。 了解基于结至外壳之间允许的最大结温、功率耗散和热阻抗、在85°C 以上结温下、热裕度中可用的缓冲器数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth、

    在所有数据表定义的参数限制范围内运行时、您应该假设最大 TJ 为85C。 这是因为该器件的特征是基于强制环境温度85 C、并且在大多数情况下内部不会发热太多。  不过、就"绝对最大值"结额定值而言(即器件不应损坏但性能可能会有所偏差的额定值)、我正在尝试跟踪该值。  下周我将与您再次见面、届时我将有机会与我们的可靠性团队进一步讨论。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    为了跟进此情况、该器 件所用的工艺技术似乎是针对105 C 的绝对最大结温设计的。如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最大