This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:SN65LV1224B 接线连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849487/sn65lv1224b-sn65lv1224b-wiring-connection

器件型号:SN65LV1224B

对于 TI、

请咨询 IC SN65LV1224B 电气接线连接方法。   我的新客户正在使用半摄像头传感器 MT9V124。  输出是 LVDS 信号。  

半传感器 MT9V124数据表建议使用 National Instruments DS92LV1212A 解串器转换信号、该信号现将被 TI SN65LV1224B 取代

我可以按照应用手册为 DS92LV1212A 的右侧接线。   但是、对于多个时钟点的左侧连接、我无法确定。  

Attach 是我的原理图设计。  请澄清我标记的连接点?

e2e.ti.com/.../BS_5F00_EXALT_5F00_INTERFACE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    请参阅 DB 封装数据表第6页上的引脚说明。 DS92LV1212A 和 SN65LV1224B 的引脚排列相同。 您应该参考此应用手册以了解器件之间的差异以及应采取哪些操作来迁移: https://www.ti.com/lit/an/slla435/slla435.pdf

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! I.K、

    感谢您的及时回复。   我现在正在为该解串器进行电气布线、从摄像头传感器 LVDS 到并行输出。  

    只需在此处确认即可。   MCLK 的 REFCLK 输入、 PCLK 的 RCLK 输出。  PWDN 输入至待机、REN 输入至高电平(始终开启)、将输出锁定至一个 GPIO、  

    DVCC 电源输入应为3.3V。  ROUT 信号电平也将为3.3V。   

    请确认。

    Rgds、 LS Chua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LS Chua:

    在 MT9V124数据表中、我看不到 MCLK、RCLK 或待机的任何说明。 您应该将来自这些信号来源的引脚说明与 LV1224B 上的引脚说明进行比较。 其余正确。  

    此致、

    I.K.