This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:我们是否有与 TUSB320类似但仅限 UFP 的器件?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849668/tusb320-do-we-have-parts-similar-to-tusb320-but-ufp-only

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

大家好、USB 团队、

我正在寻找一个能够处理 CC 逻辑且仅支持 UFP 的 USB-C 控制器、以及非 PD 充电。 如果它也在 D+/D-上进行 BC1.2检测、这会很好、但这不是要求。  

我找到了 TUSB320、但它是 DRP。 只是想把我的所有基地都包括在内、并确保我没有遗漏任何部件。

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    除了 DRP、TUSB320还可配置为  

    • 仅主机–DFP (源)
    • 仅器件–UFP (灌电流)

    它们还可以考虑 HD3SS3220、它将 CC 控制器功能与还支持 UFP、DFP 和 DRP 的 Type C MUX 功能组合在一起。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、客户不需要 PD 充电、因此 HD3SS3220将无法工作。

    要确认,我们没有 UFP *仅*的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    HD3SS3220与 TUSB320具有相同的功能、仅增加了 USB SS MUX 功能。

    但我们没有仅是 UFP 的器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David:

         TUSB320 可配置为 DRP,它只能 由 I2C 模式操作 并且端口引脚为 NC?

    如果使用 GPIO 模式,是否 可以应用其 DRP 功能?

     此致  

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    TUSB320 DRP 可配置为 I2C 和 GPIO 模式。  

    在 GPIO 模式下、您将只有 ID 引脚在 CC1/2连接后才能提供状态。 但在 I2C 模式下、您将在 CC1/2连接后获得更详细的状态信息。

    谢谢

    David