This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:TS3USB31向 D+/D-线路施加电压

Guru**** 2882310 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31, TS5USBC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850082/ts3usb31-ts3usb31-applied-voltage-to-d-d--lines

器件型号:TS3USB31
主题中讨论的其他器件: TS5USBC402

大家好、团队成员

当 TS3USB31 VDD 为5V 时、是否可以向 D+/D-线路施加5V 电压?  应用后会发生什么情况?

如果不是、您能否建议一种解决方案来替换 AZAW2110S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB31只能在最高4.3v 的电压下工作、您可以使用 TS5USBC402、但它有两个通道。