请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 您好、目前贵公司的 SN75DP159RGZ 芯片使用 DP 到 DP 的平衡功能。 但是、在 DP 调试过程中发现了一些问题。 我们需要检查 DP159代码寄存器的功能。
在 SLLA358数据表(打开 DP DP 演示文档)中、找到了专门的 DP159 X 射线模式寄存器(SLLA359)文档、请帮助发送 DP159 X 射线模式寄存器文档、谢谢!