This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159RGZ 问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850084/sn75dp159-sn75dp159rgz-question

器件型号:SN75DP159

您好、目前贵公司的 SN75DP159RGZ 芯片使用 DP 到 DP 的平衡功能。 但是、在 DP 调试过程中发现了一些问题。 我们需要检查 DP159代码寄存器的功能。

在 SLLA358数据表(打开 DP DP 演示文档)中、找到了专门的 DP159 X 射线模式寄存器(SLLA359)文档、请帮助发送 DP159 X 射线模式寄存器文档、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP159 X 模式寄存器文档需要 NDA、请联系 TI 当地 FAE /销售人员以发起 NDA 流程。

    在等待 NDA 流程时、您看到了什么问题?

    谢谢

    David