This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849544/ds90ub949a-q1evm-ds90ub949a-q1evm
您好、丹麦语、
根据我的理解、您使用的是949和948之间的单个链接。 此外、您还在948的输出端使用了1个 oLDI 接口、对吧?
949输入端的 PCLK 是什么?
948输出端的 PCLK 是什么? 显示屏是否配置为与此 PCLK 配合使用?
您的视频源是什么?
您是否尝试过948或949的任何图形发生器?
Hallo Hamzeh;
PCLK 949 24 MHz
PCLK 948 22 MHz
该显示屏在24MHz 频率下可与其他器件正常工作。
视频源是来自设备的 HDMI
我已经尝试过图形发生器、输出如下图所示。
此致
丹麦萨米语
Hallo
您能告诉我949和948中频率差异的原因是什么、如果可以、如何调整
谢谢你
PCLK 中显示的不同不是问题。 这是在内部测量的、以具有容差的串行器/解串器的内部振荡器为基准。
我不清楚图形发生器、但我认为您也有闪烁、对吧?
该图案是来自949还是来自948?
您好;
是的、图形发生器也在闪烁、它是连接到 dosplay 的948中的父系。 我已将双绞线 LVDS (来自监视器)焊接到单引脚导线、因为电路板本身没有双绞线连接器、只有单个连接器。 这是问题吗? 但是、电路板没有发生任何变化。
是的、由于未保持100欧姆差分对以及对信号质量和信号完整性的不良影响、这可能是一个问题。
但最后一个问题是、在使用948中的图形发生器时、您是否选择了内部时钟和内部时序?
我仅在时钟线路之间焊接了一个100欧姆电阻器、但它无法提供更好的结果。 是的、我已经尝试使用内部时钟生成器。
谢谢
还有内部时序?
寄存器0x65[3]
如果问题与接线和焊接有关、您可以至少告诉我可以在电路板上使用的连接器电缆(连接器电缆)、因为电路板上没有任何连接电缆。 如果信号如此敏感、我将需要一根特殊的电缆连接到封装的连接器。
我已经从 ALP 软件中的图形发生器面板中选择了内部计时。 寄存器0x65[3]已取消选择(低电平)、这意味着使用内部时钟
好的。 感谢您的确认!
这显然是焊接接口问题。 我相信、如果您在接口之间使用干净的连接、您将不会看到此问题。