This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:可替换 DS10BR150TSD 的4个。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS10BR150, DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849670/ds25br440-can-replace-4-of-ds10br150tsd

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS10BR150DS15BR400

你(们)好

我对 DS25BR440有2个问题

此器件可替代 DS10BR150TSD 的4个。

下面的原理图适合该器件

BR

轩尼诗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题

    3.根据规格,功率耗散为2.4W,意味着总电流约为740mA。

      让我知道 PE/EQ"H"下的正常功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR440可替代四个 DS10BR150器件。  但是、DS10BR150的四通道版本是 DS15BR400。

    2. 原理图看起来不错。  我会在每个 VDD 引脚上添加0.1uF 去耦电容器。

    最大 IDD 为190mA (PE=EQ=OFF)。  PE=OFF 时、典型 IDD 为162mA。  根据数据表的图17、PE=ON 时的典型 IDD 为~195mA。  估计的最大 IDD 将高出20%。  EQ 对 IDD 没有影响。

    此致、

    Davor