This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:BC1.2自动模式广播

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS2514, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849645/tps65987d-bc1-2-auto-mode-advertisement

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS25810

您好!

我们正在考虑在 USB-C 应用中使用 TPS65987D:

根据数据表,此器件似乎有 BC1.2支持,它具有“自动模式广播”,可用于为某些“市场上常见的器件”支持更高的充电电流(高达2.4A)。

  1. 您能否提供此芯片可在 BC1.2下支持的器件列表? (尤其是在充电电流较高的情况下?)
  2. 此列表是否包括 BC1.2和其他"专有充电算法"?

我们可能需要设计一个不带 PD 的 USB-C 充电器和一个 USB-C PD 充电器。 如果我们将此器件用于 PD 解决方案、您会为 USB-C 充电器推荐哪种端口控制器来支持具有相同充电电流的相同器件? (我们希望两个不同充电器之间具有相同的体验。)  

TPS25810数据表第8.2.2节中显示的 TPS25810和 TPS2514是否会提供相同的用户体验?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    TPS65987D 能够支持符合 BC1.2标准的充电方案、例如 CDP 和 DCP 以及除法器3和1.2V 模式等不合规的充电方案。 以下链接是不同充电方案之间的良好参考。

    https://obddiag.net/usb-power.html

      对于您的另一种 Type-C 充电器设计(无数据)、TPS25810和 TPS2514是您应该使用的解决方案。 TPS25810将处理 CC 线路上的 Rp 广播、并控制5V 电源路径、而 TPS2514将控制 DP/DM 线路上的传统广播