This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867数据包丢失问题

Guru**** 2891660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847898/dp83867cs-dp83867-packet-loss-problem

器件型号:DP83867CS

我的客户遇到1Gb PHY DP83867问题-丢包问题。

系统架构如下:

1GB 交换机可连接多达50个测量设备(以实时200字节数据包的形式发送)和控制器。

控制器上有 DP83867 PHY 和 Freescale 1021处理器。 交换机同步接收传输到控制器进行处理的以太网数据包。 流量约为50Mbps、IPG - 96ns。

控制器在2秒内以 SGMII 或 RGMII 模式接收到 FCS 错误的受损数据包3-5次 流量以相同的频率连续传输。

对于诊断、进行了以下实验:

-其他器件被采用、而不是我们的控制器。 无数据包丢失。

-在开关和控制器之间放置一个外部开关。 无数据包丢失。

您能帮您确定问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    您能否说明流量约为50 Mbps 意味着什么? DP83867以10/100/1000 Mbps 运行、50Mbps 不是 DP83867的标准速度。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    速度为1000Mbps、50MB 是平均数据量、这意味着线路以5%的速度加载。

    谢谢、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    请查看原理图中的线路驱动器和时钟/振荡器电路、此处可能存在问题。 您可以参阅数据表的典型应用部分。

    谢谢、

    Nikhil Menon