This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H:DP83848的电流消耗如何?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849789/dp83848h-what-about-the-current-consumption-of-dp83848

器件型号:DP83848H

大家好、TI 专家

除了总功耗低于260mW 外、似乎没有太多关于电流消耗的描述。 是否有关于 DP83848在不同工作条件下的功耗更详细说明? 例如、当没有连接伙伴时、功耗如何?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    有关功耗详细信息、请参阅 DP83848用户指南 AN-1540以太网物理层产品的功率测量: