This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297编程指南说明检查

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848894/lmh1297-lmh1297-programming-guide-description-check

器件型号:LMH1297

您好、先生、

我们的客户想要仔细检查此 描述是否正确?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨果:

      客户是否获得了不同的结果?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    如果该位被置位、则表示存在输入信号。 说明正确。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、我解释了客户的问题、
    它们可以读取 SDI_IO 载波检测状态。
    参考编程指南第9页"3.7.1检查 SDI_IO 上的载波检测状态"。
    如果写入 REG 0xFF ->//选择 ConfigIO 寄存器页面。
    如果读取 REG 0x02位6为 SDI_IO 能量检测状态。

    但是第37页 REG 0x02位6用于 IN0状态。

    这是客户 的困惑点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    如果该位被置位、它将指示以下哪种情况

    1:它是否指示 IN0+ IN0-端存在信号(引脚18和引脚19)

    或指示 SDI_IO+ 和 SDI_IO-(引脚1和引脚2)上存在信号

    或者  IN0+ IN0-(引脚18和引脚19)或 SDI_IO+和 SDI_IO-(引脚1和引脚2)具有信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    当器件配置为电缆均衡器模式时、该位表示 SDI_IO (列表中的#2)上存在信号。

    当器件配置为电缆驱动器时、保留该位。 在这种情况下、IN0上的信号存在由 CDR 页面寄存器0x01位1指示。

    此致、Nasser