This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:自动转接驱动器转重定时器模式-工作原理是什么?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849503/tmds171-automatic-redriver-to-retimer-mode---how-it-works

器件型号:TMDS171

你(们)好

我们遇到了 TMDS171的问题。

我们使用的视频源可以是110MHz 像素时钟或140MHz 像素时钟。

显示屏侧的 TMDS171配置为"自动转接驱动器至重定时器模式"。

在生产过程中、我们发现、即使在许多设备上显示正常工作、在某些设备上显示黑色图像或间歇性图像/黑色图像。

通过分析该问题、根本原因是 TMDS171。

将 TMDS171的配置更改为"重定时器模式"可解决问题。

在您的数据表中、描述了"重定时器在高于大约100MHz 的像素时钟上自动激活"以及"在低于大约100MHz 的像素时钟上、TMDS171自动旁路内部重定时器、并作为转接驱动器运行"。 那么、在我们的110MHz 或140MHz 像素时钟情况下、器件为什么不能在重定时器模式下工作?

请说明我们是否尚未了解操作模式。

如果我们计划始终使用"重定时器模式"、如果视频源的像素时钟小于100MHz、会发生什么情况? 它是有效的运行模式还是我们应该遇到问题?

谢谢

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    当 TMDS171配置为以1.0Gbps 的速率自动转接驱动器转接重定时器时、TMDS171重定时器在大约高于100MHz 的像素时钟上自动激活。

    当器件设置为11 -仅重定时器模式时、它将保持在重定时器模式、并且不会以任何分辨率进入转接驱动器模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在数据表上读过的内容、但两点不清楚:

    1)如果我们计划始终使用"重定时器模式"、如果视频源的像素时钟小于100MHz、会发生什么情况? 它是有效的运行模式还是我们应该遇到问题?

    2) 在"自动转接驱动器至重定时器模式"下、如果像素时钟为110MHz 或140MHz、我们在接收到的视频中会遇到问题。 该器件应以"重定时器模式"工作、如数据表中所述、具有该像素时钟频率。  如果我将模式更改为"重定时器模式"、则视频不再有问题、因此我假设器 件在配置为"自动转接驱动器至重定时器模式"时、它在"重定时器模式"下不工作。 数据表中所述的行为不应出现这种情况。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    1) 1)您可以将器件设置为全转接驱动器模式或全重定时器模式、而不会影响功能、但1080p 或更高分辨率下的重定时器性能更好。

    2) 2)如果 TMDS171被配置 为"自动转接驱动器至重定时器模式"、而 TMDS171被配置为"重定时器模式"、那么您是否会转储第0页和第1页寄存器、以便我能够分析问题?

    谢谢

    David