This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:浮动 PIN 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849803/max3232-floating-pin-questions

器件型号:MAX3232

您好!

对于 MAX3232CPWR、如果  不使用引脚7和9、是否可以悬空?

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    是的、如果应用不使用这些输出引脚、则可以将其保持断开状态。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    最大