This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:具有 GbE PHY 的 DP83822I 无变压器运行-稳压器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849220/dp83822i-dp83822i-transformerless-operation-with-gbe-phy---reg

器件型号:DP83822I

尊敬的团队。

我们正在构建背板系统、 DP83822I PHY 需要与 GbE PHY 通信

通过使用电容器的无变压器模式。 请为我们提供有关如何集成 GbE PHY 的支持

进行了比较 。 请向我们分享任何相关应用手册/电路详细信息。

此致、

B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    除了使用寄存器0x404在 A 类线路驱动器模式下操作 PHY 外、您无需执行任何特殊操作。

    至于连接、您只需将 TD+/-和 RD+/-路由到1G PHY 的通道 A 和通道 B、具体取决于您是否计划在强制 MDI、强制 MDIX 或自动 MDIX 中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross Pimentel:

    感谢您的支持。

    此致、

    B.萨拉瓦纳·维克拉姆。