This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(3)

Guru**** 2770985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845405/dp83822if-dp83822if-s-link-3

器件型号:DP83822IF

您好!

如果我们不知道复位释放后的链接时间、则无法在系统中使用此 PHY。 请告诉我以下内容。设置为100BASE-FX。

在建立 PHY 链路之前、PHY 的几个特定内部过程是什么?

2.请告诉我复位释放后的链接时间的参考值,而不是保证值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 从上电到复位:

    答:必须通过自举读取 HW Config 才能正确配置。

    b 假定您的用例是100Base-FX、它将检查是否必须使用信号检测。

    C.它将在发送器上传输100Base-FX 信号

    d.将配置接收器以接收100Base-FX 信号

    2.与100Base-TX 相比、100Base-FX 链路建立时间相对较短。 我没有这些值、但可以在 EVM 上进行检查。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET