This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:我是否需要下载并安装 USB-2 MDIO 软件并下载 MSP430驱动程序以进行操作?

Guru**** 2898960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849582/dp83869evm-do-i-need-to-download-and-install-the-usb-2-mdio-software-and-download-the-msp430-driver-for-my-operation

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

您好:

我需要使用 DP83869EVM 通过 RGMII 测试我的 Xilinx ZCU102评估板到 PHY 芯片。 我想知道我是否需要下载任何 USB-2_MDIO 软件和 MSP430驱动程序? 我相信、我只需将 MDIO 和 MDC 连接到 J15以及从 ZCU102连接到 semtac 接头的 RGMII 接口、然后打开电路板、它就可以正常工作了。 我的 Xilinx 终端告诉我未检测到 PHY

谢谢、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    正确、您可以下载 USB-2-MDIO 并将板载 MSP430用于 MDIO 和 MDC、也可以在不使用软件的情况下使用 EVM。  

    谢谢、

    Cecilia