This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS:电源定序

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846627/dp83867is-dp83867is-power-sequencing

器件型号:DP83867IS

您好!

我计划在 2电源模式 VDDIO>1.8V 、VDDA2P5>2.5V 和 VDD1P1>1V 下连接 DP83867IS

根据数据表、无需电源排序。 在设计中、遵循的定序为1.8V>2.5V>1V

电源轨的任何斜坡时间要求。

谢谢、

迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    时序图中共享的 POR 要求:

    1.在功率斜坡前应提供时钟

    最大差值两个电源斜坡应小于200ms 的 POR 时间。

    此致、

    Geet Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我需要更清楚地说明以下陈述

     时钟应在功率斜坡之前可用

    在数据表中显示的时序图中、在 VDD 电源轨斜升之前、应提供 XI 时钟。

    在 VDD 之前、我了解 XI 时钟应该在最终 VDD 电源轨斜升之前可用。 请澄清。

    我们遵循的定序为1.8V、 2.5V、1V。 时钟显示为1.8V、延迟为2.5V 和1.2V 之前。

    谢谢、

    迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VDD 之前、我了解 XI 时钟应该在最终 VDD 电源轨斜升之前可用。 请澄清。

    是的、没错。