This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:未检测到 PHY DP83867IS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845408/dp83867is-phy-not-detected-dp83867is

器件型号:DP83867IS

你好。 我们购买了 DP83867ISRGZ 作为以太网物理层。 与它的串行通信工作正常(我们每次写入后都进行读取以验证)、并且它成功地接收25MHz 时钟(检查时钟输出引脚以验证)、问题是当我们将以太网电缆从它连接到计算机时、两者都未检测到另一个、 计算机未检测到任何已连接的设备、并且 phy 没有响应(clk_ctrl)。 我们将以下乙醚引脚1和2连接到变压器(H1102NL)、并从那里连接到 DP83867ISRGZ 的引脚1和2。 乙醚引脚3和6连接到变压器(H1102NL)、并从那里连接到 DP83867ISRGZ 的引脚4和5。 这是正确的连接吗? 数据表不清楚是否有任何以太网对可在 DP83867ISRGZ 上用作 Rx 至 TX。 此外、是否有任何可能导致 ethernet 故障的自举故障? 我们已经准备好修复 GPIO0搭接以使串行接口正常工作、我们也准备好确保清除地址0x0031的位[7]、因为 Rx_Ctrl 被绑定到无效电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DP83867 EVM 原理图以获取参考。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET