This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:布局建议

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846095/dp83867ir-layout-suggestion

器件型号:DP83867IR

你(们)好   

目前、我们在  没有过孔的同一侧为 RJ45 (具有内置磁性)布线。  

我有以下查询  

1) 1) RJ45 连接器 引脚是否会用作 残桩?

2) 2)应该更喜欢在信号上放置过孔,并通过底部(安装了另一侧 RJ45)或当前的布线。

您能 不能与我分享一些文档/链接、我可以在其中 了解我 应该喜欢的内容。 时间和原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关布局建议、请参阅 DP83867数据表的"应用"部分。

    此外、您还可以参阅以下内容  

    http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET