请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 你(们)好
目前、我们在 没有过孔的同一侧为 RJ45 (具有内置磁性)布线。
我有以下查询
1) 1) RJ45 连接器 引脚是否会用作 残桩?
2) 2)应该更喜欢在信号上放置过孔,并通过底部(安装了另一侧 RJ45)或当前的布线。
您能 不能与我分享一些文档/链接、我可以在其中 了解我 应该喜欢的内容。 时间和原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
目前、我们在 没有过孔的同一侧为 RJ45 (具有内置磁性)布线。
我有以下查询
1) 1) RJ45 连接器 引脚是否会用作 残桩?
2) 2)应该更喜欢在信号上放置过孔,并通过底部(安装了另一侧 RJ45)或当前的布线。
您能 不能与我分享一些文档/链接、我可以在其中 了解我 应该喜欢的内容。 时间和原因?
您好!
有关布局建议、请参阅 DP83867数据表的"应用"部分。
此外、您还可以参阅以下内容
http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf
此致、
GET