This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:用于 USB 全速的多路复用器

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS5USBC41, TS5USBC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849271/ts3usb221-multiplexer-for-usb-full-speed

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TS5USBC41TS5USBC402

您能否推荐适用于 USB 全速(12Mbps)的多路复用器?  我正在寻找:

  • VDD = 5V
  • 1:2或2:1 SPDT 配置
  • 选择引脚
  • 使能引脚

大多数 USB 多路复用器似乎是为 USB 高速或 USB 超高速定制的(TS3USB221是一个很好的示例)、VDD 限制为3.6V。 鉴于 USB 全速数据传输速率较低、我假设有一个在该应用中得到验证的合适模拟多路复用器。