This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:2通道和4通道 DP 开关

Guru**** 2907830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849000/tusb564-2-lane-and-4-lane-dp-switching

器件型号:TUSB564

大家好、

我的客户在其设计中使用 TUSB564、并希望澄清以下几点:

1.当 TUSB564切换为4通道 DP (引脚分配 C)时、下行 SSTXp/SSTXn 对是否仍然执行 RX.TERM 检测? 还是将被禁用?

2.在 I2C 模式下、仅在 USB3.1或2L/4L DP 模式之间切换时是否存在延迟或重叠? 数据表仅提到 GPIO 模式下的转换要求、但并未提到 I2C 模式下的转换要求。

3.在保持并重新启用 TUSB564的器件 EN 引脚时、是否仍然应用表8中显示的时序(加电时序)、tcfg_su、tcfg_HD 和 tctl_db?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK

    1.  当 TUSB564切换为4通道 DP (引脚分配 C)时、下行 SSTXp/SSTXn 对是否仍然执行 RX.TERM 检测? 还是将被禁用?

    当 TUSB564处于4通道 DP 模式时、USB RX.Term 检测将关闭。

    2.在 I2C 模式下、仅在 USB3.1或2L/4L DP 模式之间切换时是否存在延迟或重叠? 数据表仅提到 GPIO 模式下的转换要求、但并未提到 I2C 模式下的转换要求。

    在 I2C 模式下、没有重叠。  

    3.在保持并重新启用 TUSB564的器件 EN 引脚时、是否仍然应用表8中显示的时序(加电时序)、tcfg_su、tcfg_HD 和 tctl_db?

    否、表8上的时序仅适用于 FLIP、CTL[0:1]、I2C_EN、EQ、SSEQ、 和 DPEQ。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    在这种情况下、在重新启用期间 tcfg_su、tcfg_HD 和 tctl_db 的时序是什么?

    当通过 EN 禁用 TUSB564时、I2C 是否仍能工作?

    在 USB 3.1模式下、TUSB564进入 U2/U3是什么条件?

    此致、

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK  

    您处于 GPIO 还是 I2C 模式? 请注意 、在 I2C 模式下不使用器件禁用功能。

    当通过 EN 禁用 TUSB564时、I2C 仍然工作。  

    由于 TUSB564是一款线性转接驱动器,因此无法解码 USB3.1物理层流量。 TUSB564监控接收器终端、电气空闲、LFPS 和超高速信令速率等实际物理层条件、以确定 USB 3.1接口的 USB 电源状态。

    谢谢

    David