This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:需要更多参考文件

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, DP159RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848873/sn65dp159-more-references-file-need

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181DP159RGZEVM

大家好、对于以下4K 项目、我们暂时选择了两个重定时器、sn65dp159rgz 和 tmds181irgzt。 有关 sn65dp159rgz 的几点,我们需要咨询 。

(1)请提供 sn65dp159rgz 演示板的原理图和 PCB 源文件。 我们只能从互联网上找到 PDF 文件、因此无法清楚地看到 PCB 器件。

(2)请提供 sn65dp159rgz 的配置例程代码 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    DP159与 TMDS181共享相同的 EVM、您可以使用我之前发送给您的同一文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tms181的 EVM 只有 tms181的相关电路、但没有 dp159的相关信息。 文件打开全部为 tmds181、而 dp159没有相关内容。 现在是 dp159rgzevm 的原理图和 PCB 源文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    TMDS181和 DP159封装尺寸相同、两者之间的引脚分配和功能几乎相同。 对于具有不同功能的引脚、我们只需更改 EVM 跳线设置。

    谢谢

    David