This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:激光驱动器的数字设置

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849451/onet4201ld-digital-setting-of-laser-driver

器件型号:ONET4201LD

我目前正在使用 ONET4201LD、为了在不同条件下以及可能不同激光下进行未来评估、我需要具有不同的电阻值。

我想知道是否有一种以数字方式控制它... 数字电位器是否适用于 Rapcset、Rmodset 等?

或者、是否有另一个支持此类可定制设置的>2Gbps 激光驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    大多数应用使用分立式电阻器。 数字电位器有一些限制、例如额定电流/额定电压和离散步进)。 对于这些器件的特性、我们使用了分立式电阻器、因此建议使用分立式电阻器值。

    此致、Nasser